2023 年 6 月 14 日,伊顿电路保护与控制事业部华南区产品推广会暨智能家居产品发布会成功举办。伊顿电气智能家居解决方案及伊悦智家智能家居系统重磅面世,让家成为更有活力的机体,更贴心的所在。
伊顿低压电气中国区总经理杨旸在致辞中表示:“伊顿电气紧随国家能源转型政策的发展,专注于电力、数据中心、商业和机构、住宅、工业等核心行业,结合伊顿自身产品特点,创新研发更多以客户需求为主的解决方案,以满足客户供配电系统的数字化、智能化升级。随着智能家居走向全屋智能,伊顿电气打造的智能家居解决方案,将结合大数据、AI 大模型,从智能家居到智慧社区,为人们提供便利的智慧生活体验。”
在发布会上,伊顿电气邀请了智能家居行业专家,深度剖析了用户痛点,以及当下智能家居解决方案的市场突破方向,并通过智能家居架构、网关、软件架构等维度,展示了未来应用场景。
伊顿智能家居解决方案通过 1+3+N 构建全屋智能 3.0,1 个智能网关核心,3 个软件系统包括智能 App 平台、运维管理平台和调试交付平台,N 个子系统集成智能调光、智能开关、智能空调、智能窗帘、智能传感器及智能配电等场景应用,并兼容其他品牌智能单品,助力“家庭+社区”构建家庭成员关怀、家庭安全保障、生活高效管理、服务便捷智能的智能生活体验。
“伊悦智家”智能家居系统支持公有云和企业私有云部署,个人或物业用户可通过手机 App、电脑网页、小程序、智能交互面板等接入服务,实现定时拉开窗帘、显示气温湿度、自动控制室内照明、监控用电安全、关注能耗等功能,打造智慧潮玩、智慧健身、智慧衣帽间等场景。
伊顿智能家居配电解决方案,为连接智能家居和智能楼宇系统构建安全电路,以专业周全的防护,保障人身、设备、财产安全。
► 伊顿 72 和 108 位智能配电箱,外观时尚,强弱电一体,安装接线便捷。触屏系统可管理各区域设备用电,并记录电路故障信息,及时发出警告;智能配电箱接入无线区域网后,可通过手机 App 远程操控,还可以联动智能化场景,满足用户个性化需求。
► 伊顿智能小型断路器具有多重保护与自检功能,能及时提醒用户线路故障。用户通过 App 可随时掌握家中用电信息,减少电量浪费;还能利用远程控制一键断开回路,并限定设备运行时间和功率,以硬核实力赋能面向未来的智能家居配电应用。
► AFDD 电弧故障保护断路器具备漏电、短路过载、电弧防护三合一功能;采用电流互感器和高频传感器采集电弧信号,精准识别串弧、并弧故障,确保正常工作中不发生误动作;复位后可通过 LED 闪烁查看脱扣原因,有效防止电弧故障引起火灾。
在活动现场,伊顿电气产品专家还为嘉宾重点展示了面向电力、数据中心、交通、医疗、能源、建筑及 OEM 行业的智能配电产品,包括:PC 级 ATC、MATSN 系列,以及 CB 级 ATA、MATS-MCCB、MATS-MCB 系列自动转换开关解决方案,E6 系列小型断路器,为各行业终端配电应用筑起一道可靠的“安全防线”。
► 新一代 BZM 塑壳断路器专注于 OEM 行业应用,拥有配电保护、电动机保护、漏电保护等类型。热磁与单磁保护系列灭弧室采用双重绝缘与盒型设计,安全稳定性更高,装配更简单;漏电一体式塑壳断路器集热磁保护和单磁保护于一体,剩余电流保护模块在缺相状态下仍能正常工作,配合报警模块实现报警脱扣与报警不脱扣;模块化设计使三种壳架开关体积相同,组合与互换性更强。
► 荣获 iF 设计大奖的 MATSN 系列双电源自动转换开关,采用励磁驱动专用一体式 ATS 设计,可在百毫秒内快速完成切换,全系列达到 AC-33 使用类别;主接线模块化,并配置开放式弧口,II/III 位置产品可选,自动/手动模式设置机械联锁等设计,可满足复杂的非线性负载对高短路能力的可靠性要求,高效护航低压配电系统稳定运行。
► E6 系列小型断路器引弧通道更长,13 片灭弧栅,实现零飞弧;出色的短路限流性能可达到 IEC 规定的最高 3 级;宽泛的应用温度范围、高电气和机械寿命,使产品更可靠耐用。同时,该产品绿色环保,符合 RoHS3.0 指令要求,优化的漏电产品机构,稳定性更好;大窗口指示,让用户可瞬间区分故障原因;搭载齐全的漏电附件,满足 OEM 行业客户各类使用需求。
伊顿电气在产品迭代的过程中,深入洞悉智能家居、配电等应用场景痛点和可持续发展目标,将以更加完善的产品组合与先进的数字化功能,快速响应市场需求,推动行业的高质量发展。
关于伊顿 (EATON)
伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。
伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 20 家生产基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China