在“东数西算”和“双碳”战略进入全面建设阶段、数字经济对算力需求陡增的大背景下, PUE 功耗成为了数据中心实现可持续发展必将跨越的障碍。数据中心传统建设模式空间利用率低、系统可用性差、交付周期冗长,已不能满足算力建设“降本增效”的迫切需求,预制化、绿色化、智能化解决方案成为了各行业的优选方案。
4 月 25 日,伊顿电气重磅发布新一代融合电力模方——Eaton Power Cube 伊顿电力模方系列解决方案,采用一体化、预制化、智能化理念,将 UPS、低压成套、变压器、功率补偿、中压配电等,通过预置铜排和电力监控进行系统集成,打造 All Eaton in one 的端到端解决方案,实现一致的外观设计、高效的现场交付和全生命周期的智慧运维,赋能数据中心等关键供配电应用领域可持续发展。
绿色为本,多技术全面降低 TCO
为支撑数据中心低碳绿色发展,伊顿通过融合全链路硬件架构提升能效,一体化设计减少空间占用、缩短建设周期,软件定义动力等创新技术路径,以多技术全面降低 TCO。
- 超高能效:Eaton Power Cube 缩短链路,减少连接损耗,UPS 采用先进的 SiC 材料,智能模块休眠 VMMS 技术,实现双变换超过 97.3%;在 ESS 交流直供技术的联合加持下,效率超过 99%,帮助客户降低制冷设备投入,实现全生命周期大幅减碳,成为低 PUE 动力建设的不二之选。(以上效率值均为客户实测验证)
- 节省占地:采用新一代高功率密度 UPS,单机最小尺寸仅需 600mm 宽;紧凑型中低压配电柜,大幅优化空间利用率;单排布局较传统供配电模式可轻松节省 30% 以上占地,结合顶部出风设计,背靠背部署方案可进一步节省 20% 占地,帮助客户增添更多空间收益。
- 工程减免:Eaton Power Cube 在工厂可完成预置和调试,内置铜排可减少 40% 以上的 UPS 输入输出线缆,省去顶部桥架和大量绝缘防护材料,现场施工量较传统方案可节省 70% 以上,UPS 采用无中线设计且支持共用电池组,进一步减少工程材料投资。单体集装箱可预置 1.2MW/2.0MW 电力模块+6min 锂电备电,系统防护能力达到 IP55,进一步降低了选址难度,实现轻量化部署,助力客户业务快速上线。
同时,系统可支持扩展 BESS 储能“充电宝”,以适应多种新能源电力接入,实现调峰调频和智能调度功能,帮助客户充分利用新能源及峰谷电费差价政策,优化能源成本,加快零碳建设。
安全可靠,千锤百炼杜绝风险
伊顿通过构建温度保护、电气保护、人员保护、通信保护和环境保护,以五位一体的立体保护体系,夯实了Eaton Power Cube 的可靠性,满足用户对供配电系统的安全要求。
- 温度保护:系统全部采用低功耗和高效散热器件,冗余的无级调速风扇,优化的风道布局;在温度监测方面采用温场级无线监测,开关器件可选配热记忆和过温保护等功能,大大降低了热失效风险。
- 电气保护:系统采用伊顿新一代断路器组合进行全电路保护,支持 ZSI 联锁功能,可对故障进行精准快速隔离和业务恢复,实现系统级保护;在 ESS 节能模式中,UPS 面对各类电能质量问题仍保持 0ms 切换,谐波抑制功能(HRS)可保证谐波分量和功率因数保持在优秀状态;UPS 内部电容在监测到异常值时能够快速分断失效实现器件级保护,避免冒烟起火风险,保障业务连续性。
- 人员保护:所用断路器可配置伊顿独有的 ARMSTM 闪弧抑制保护系统,开启保护功能后,可在短路故障或者危险闪弧产生时,快速分断故障电流,显著降低事故产生的破坏性能量,保障电气设备及人员安全。
- 通信保护:UPS 采用的智能网卡,符合 UL2900-2-2 网络安全认证,数据采集器采用双电源、双网口及备用电源设计,配套电源和监控采集卡均支持热插拔,保障通讯和数据采集连续无中断。
- 环境保护:Eaton Power Cube 采用大量模块化和互换性设计,以减少全生命周期备品备件数量和维护时间;大量采用长寿命和可回收材料设计,在生产、建设、维护和回收中减少废弃物产生, UPS 采用油浸式电容,寿命较传统电容方案提升 50% 以上,铜排较线缆寿命提升 50% 以上,同时结合伊顿 ABM 专利电池管理技术,可在电池长期浮充下延长其使用寿命。
软件定义,智能融合敏捷管理
数据驱动业务创新已成为企业塑造市场竞争力的关键。伊顿基于 Brightlayer™ 数字平台,实现底层各智能设备互联互通,并结合 AI 算法,以软硬件一体化赋能 Eaton Power Cube 供配电系统智能敏捷管理。
- AI 智能运维:伊顿全新 AI 算法支持对关键器件运行数据进行跟踪分析和故障自诊断,以实现预测性维护;基于 ESS 节能模式和电网质量,系统 HRS 能自动判定最佳工作方式,并减少设备频繁操作。
- 数字化管理:通过高精度数据采集,可实现电路保护和电能质量管理毫秒级响应,故障定位更精准;系统拓扑可通过软件设定,系统支持设备模型及全链路可视化展示,可实现电能质量分析、设备状态查看及故障录波和故障定位等,采集数据可支持多种通讯方式上传至第三方平台。
- 虚拟调试:在线假负载测试技术,无需假负载箱及线缆、连接工程等,以超低的能耗就能使所有主要功率器件可靠性得到满载验证。可本地或远程模拟调试断路器参数整定,通过软件算法可精确验证设定参数的准确性,让电能管理更智慧。
随着数字经济走向纵深发展,国家进一步加强节能减排要求,伊顿电力模方Eaton Power Cube 将以标准化集装箱预制和多种定制方案,打造省电、省地、省时、省心的核心价值,为大型数据中心、智能电网、智慧园区、高端制造、智慧交通等行业打造一体化、高密度、智能化融合升级的供配电系统,为数字新基建的绿色高质量建设和发展贡献力量。
关于伊顿 (EATON)
伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。
伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 19 家生产基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。
如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn
关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China