下载文档 () / 20

4 月 18 日 - 27 日,在 2023 上海国际车展上,伊顿电气携多款充电基础设施、车规级电子元器件、Bussmann™ 熔断器,以及车辆电气化解决方案亮相,助力汽车行业迈向新时代。

布局充电设施 助力未来绿色出行

展会现场,伊顿电气全场景化 Power Xpert EVX Ares 充电方案备受关注。伊顿围绕家用、商用等各种电动汽车充电场景,推出交直流系列充电桩及智能充电软件系统,构建智慧互联的充电网格,全面提升用户的充电体验,有效缓解充电难、充电慢和里程焦虑等切实问题,同时优化场站运营成本,助力绿色交通加速步入发展快车道。

01 灵活适配 安全可靠
伊顿 Ares 系列 7kW 运营交流桩,待机功耗最低 3W,外形精巧轻便,所采用的无线联网方式,可降低网络布线成本投入。为满足更快充电需求,伊顿 Ares 系列 120kW 一体式直流桩,集充电控制、人机交互控制、通讯、计费计量等于一体,内置伊顿低压元器件,支持双枪柔性功率分配,防护等级达到 IP54,保障户外极端环境的正常使用,目前已为国内多家新能源整车厂进行充电匹配,无需调试,对车辆更友好。

02 智能管理 便捷充电
伊顿智能充电服务平台,可以实现充电设施智能管理和远程维护,让充电桩参与充电过程监控,发挥主动防护功能,帮助充电场站提升运营效率。同时,APP 可为用户提供查找、预约、快速充电等功能,并支持多种移动支付方式,带来智能高效的充电体验。

车规级电子元器件 感触电动智能变革

车规级电子元器件是汽车行业电气化的基础,伊顿电气可提供符合国际 AEC-Q200/AEC-Q101 标准的电子元器件,包括功率磁性元器件超级电容器(模组)、薄膜电容器、过流和过压电路保护以及传感器等,为汽车运行系统、照明设备、信息处理系统、安全系统和自动驾驶等多种应用场景,提供可靠、高效和安全的解决方案。

01 超级电容器 未来新主力
伊顿电气在超级电容器领域布局多年,其产品已拥有广泛的全球认证。伊顿电气 XLR-16 超级电容器模组,在发动机启动和运输系统回收制动能量等应用中,提供突破性的 ESR、高功率密度和超长寿命。

另外,伊顿电气 XLR-16 超级电容器模组还具备提供连续电流、可靠的功率传输、高振动承受能力等优势,标准化封装模块可用作独立的储能装置,也可与电池组合使用,帮助新能源汽车行业客户优化生产成本。

02 共模片式电感器 降低高速信号干扰
伊顿电气汽车 CAN-Ethernet (ACE) 总线共模片式电感器,符合 AEC-Q200 标准,可提供多种工业尺寸,支持 CAN 和以太网协议,拥有出色的滤波功能和低寄生电容,在宽温度范围内具有坚固耐用的机械和电气性能,广泛应用于减少 CAN 和以太网汽车连接模块上数据线中的噪声侵入。

Bussmann™ 熔断器 守护汽车工业未来

伊顿电气依托 100 多年的熔断电路保护设计制造经验,推出 Bussmann™ 系列新一代电动汽车(EV)熔断器,以高可靠性及可预测保护,显著增强电动和混合动力汽车电气系统的安全性,降低潜在维修维护成本。

Bussmann™ 系列电动汽车熔断器最大分断能力可达 20kA,能够为故障电流较大、容量较大的车辆电池提供保护。紧凑型的轻量化设计,实现车辆更长驾驶里程。额定电压设置更高,可以避免将来对电路保护进行重新设计或重新验证,满足包括防振、防冲击、耐高温、高频次循环电流冲击、特殊安装等一系列特殊需求。

聚焦车辆电气化  迈向汽车工业新时代

伊顿车辆电气化(eMobility)业务部门全面展示了电动汽车(EV)解决方案产品线。屡获殊荣的 Breaktor 电路保护技术,专为大功率电池与逆变器系统提供保护;端子和连接器等解决方案,以高精度电能与信号分配组件,可为全球客户提供差异化技术;ePowertrain 产品组合主要包括伊顿电动汽车传动、减速齿轮以及差速器产品,旨在优化驱动系统,助力乘用车制造商向电气化顺利转型。

在“双碳”背景下,汽车产业迎来新一轮技术革命。伊顿将凭借在充电基础设施、智能电力电子器件、移动储能,可靠配电和保护,以及高效动力等领域的专长,共同助力汽车工业朝着电气化、智能化方向发展,谱写中国交通强国新未来。

 

关于伊顿 (EATON)

伊顿作为一家智能动力管理公司,致力于改善人类生活品质并提升环境质量。无论是现在还是未来,我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下,我们正在加速推进全球向可再生能源转型,帮助解决最紧迫的动力管理挑战,为我们的利益相关方及社会创造更多价值。

伊顿公司成立自 1911 年,于 1923 年在纽约证券交易所上市。2022 年,伊顿公司销售额达 208 亿美元,业务遍布 170 多个国家。伊顿公司于 1993 年进入中国市场,此后迅速发展其中国业务。2004 年,公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国,伊顿公司现有约 9,000 名员工和 19 家生产基地。2023 年是伊顿公司自纽交所上市第 100 周年,也是伊顿进入中国的第 30 周年。

如需更多信息,敬请访问伊顿公司官方中文网站:www.eaton.com.cn

关注伊顿公司官方微信公众号:Eaton_China