下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

公共充电站解决方案

随着电动汽车的大规模应用,用户对临时性、应急性和长距离出行的充电需求日益增多,充电速度对用户来说至关重要,大功率直流快充技术和产品显示出关键的支撑作用。
我们的 “Buildings as a Grid” 方案,将帮助您将建筑或充电桩站点转变为能源中心,支持电动汽车充电桩部署,使其成为站点全部功能电气化的主要途径,满足能源转型的投资需求。
woman-holding-mobile-coffee-getty-900243836.jpg

建筑综合能源解决方案

我们为您提供多样化的能源管理,将您的电动汽车充电桩变为盈利中心, “Building as a Grid” 建筑即电网方案,为建筑业主提供全面的综合能源转型服务。
Buildings as a Grid” 能够帮助您:
  • 将电动汽车充电基础设施高效集成到智能建筑能源管系统中。
  • 利用可在能源+存储,尽量降低电网升级投资。
  • 通过削峰填谷,避免用电高峰期产生昂贵的电费。
  • 利用太阳能电池板存储可再生能源自发电 ,以降低能源成本。
210325-3d-overview-baag-bi-directional-power-usage_ec-charger04.gif

构建成长型快速充电站

为需要在短时间内快速充电的电动汽车,部署适合不同功率汽车,且能满足客户需求易于使用的充电桩,我们可以帮助您选择合适的电动汽车充电基础设施。
无论您是小规模部署以满足日益增长的电动汽车充电需求,还是大规模部署以满足更复杂的场地的需求,我们的多功能能源理产品将为您带来诸多收益。
GettyImages-1272057304.jpg
伊顿将帮助您:
  • 利用户外快速充电基础设施,缩短充电时间,提升充电桩使用频率。
  • 现在或将来扩大充电桩部署规模是,有效管理功率容量。
  • 通过降低安装成本和优化太阳能能源利用效率,控制您的总拥有成本(TCO)。
 
  • 通过选择正确的账单政策来产生收入
  • 有效管理和操作您的充电桩网络,以确保随时可用。
  • 监控站点能源性能和能源成本,安全地协调利用能源资产。
cover-ev-basics-guide-whitepaper-white-bg.jpg

了解电动汽车充电,从这里开始

电动汽车数量为何快速增长?电动汽车有哪些类型?如何最有效地为车辆充电?电动汽车如何成为能源系统不可或缺的一部分……这份电动汽车入门指南可以为您解答 。

深入了解适合您需求的产品和软件

通过储能解决电网容量不足带来的挑战

我们的储能系统为所有类型的建筑提供安全、可靠、高效的能源管理,充分利用可再生能源提升您的综合能源供应、降低能源成本,推进建筑走向绿色可持续发展未来。了解我们的储能系统如何通过可再生能源存储为充电桩充电错峰充电,降低用电成本。