下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

住宅物业充电解决方案

住宅充电 - 多用户充电变得简单

如果您需要为居住在公寓大楼等建筑中的房主或租户,提供多用户共享电动汽车充电桩,您将有机会推动能源转型
无论您是业主、经理、地产开发商、业主协会还是住户,以住宅为切入点推动能源转型,促进低排放能源的使用,是住宅建筑未来的发展方向。伊顿多用户充电解决方案,适用于新建和现有的住宅小区,无需进行任何改造。它具有灵活扩展性,使充电桩基础设平稳增长,确保为所有用户提供优化的电网容量和公平的成本分摊策略。
 “Buildings as a Grid” 具有战略意义,它可以分析整个建筑或场所的能源管理和配电需求,从而定义高效的电动汽车充电生态系统。无论是新建或是现有住宅改造,它的灵活可扩展的特性,都能将建筑转变成能源中心并为您带来长期收益。
multi-unit-residential-buildings-exterior-getty-574843943-1500x1500.jpg

受益于多功能生态系统

我们为您提供的能源生态系统将满足您所有的电力需求,包括经济高效的多用户电动汽车充电方案,让一切尽在掌控之中。我们将 “Buildings as a Grid” 打造成为高集成的综合能源转型服务,专为建筑业主而生
  • 出色的负载平衡能力有助于电站在充电车辆之间分配可用电力
  • 通过调峰,避免用电高峰期产生昂贵的电费。
  • 过负载转移优化您的能源支出,并提供智慧能源管理服务。
  • 按任何比例,明确建筑内住户之间的成本分摊机制 。
  • 如有需要,通过削峰填谷实现低谷电价充电,创造收入来源。
  • 存储可再生能源(如太阳能电池板)的自身发电,以降低能源成本。

 

210401_residential_illustration_animated.gif

适用于现有建筑的电动汽车充电基础设施

电动汽车的数量正在加速增加,在住宅区公共停车场中,电动汽车用户无疑希望有充电设施能便于他们为车辆充电。您需要为小区充电设施建设的长远规划,进行大量的调研。

关键问题是:

  • 如何公平地分摊电动汽车充电成本?
  • 是否可以添加更多的充电桩来满足未来的需求? 
  • 如何共享电网可用功率容量?

我们将帮助您根据住户不断变化的需求进行合理规划。从安装几个充电桩开始,随着需求的增加再部署更多的充电桩,同时通过负载平衡确保充电桩始终优化充电能力。

无论现有建筑是否已经构建太阳能光伏 (PV) 等可再生能源,都可以通过储能系统存储低成本能源,并在高峰时为充电桩提供电力供应,从而在减轻电网压力的同时降低能源成本。

cover-ev-basics-guide-whitepaper-white-bg.jpg

您需要了解的有关电动汽车充电的所有信息

我们最新版的白皮书介绍了“电表后端”储能系统对电动汽车充电的影响,并列出了可持续满足电力需求的多种方法。立即阅读,了解如何部署和交付安全、可靠、可扩展且经济高效的电动汽车充电基础设施,以满足住宅建筑中的多用户充电需求。

 

 

适用于新建筑的电动汽车充电基础设施

随着内燃机车辆的逐步淘汰,电动汽车转型的步伐正在加快,对于开发新的房产住宅项目,未来业主将期望配备可为电动汽车充电的停车位。开发商面临的主要挑战是如果定义产品,并找到一种经济高效的方法来确保提供足够的功率容量,为所有住户提供可按需扩展充电基础设施。

“Building as a Grid” 将帮助您:

  • 以可扩展的充电基础设施,为现在和将来更多的电动汽车提供充电服务。
  • 可以为住户提供额外的电动汽车充电容量,以供访客使用。
  • 易于使用的能源管理软件,使住宅物业经理能够公平地分配电力并分摊充电成本。

 

  • 高效的负载平衡,为充电车辆之间优化可分配的功率容量。
  • 充分利用可再生能源+储能系统,形成低成本能源利用和可持续性发展优势。
  • 组合各类充电桩进行合理部署,并为短期逗留的访客提供可使用的快速充电桩。

如何平衡电动汽车之间的负载?

随着更多的电动汽车使用车联网服务,通过充电站负载平衡管理,可以帮助用户之间高效地共享可用容量。负载平衡可以设置允许的电动汽车充电的容量上限,自动平滑高峰时期电动汽车充电总需求。伊顿帮助您在充电站之间高效地实现负载平衡,从而优化成本。

 

随着需求的增长,如何添加更多的电动汽车充电桩?

伊顿电动汽车充电基础设施,采用了模式化设计,可以按需灵活添加新的电动汽车充电桩。新增加的充电桩可以随时添加到管理系统,让未来电力容量管理变得快速而简单。

如何确保公平地分担电力成本?

通过伊顿电动汽车充电管理系统,物业经理可以公平地分摊成本,确保电动汽车车主只为自己的充电付费。灵活的解决方案可以为业主和短期租户,以及访客的电动汽车提供不同的充电定价模式。

适用于多用户电动汽车充电生态系统的产品