下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

基础设施(灰区)

从建筑物馈电到服务器,我们的产品始终为您管理不间断的高质量电力。我们的产品为您管理不间断的高质量电力。我们的专业知识能助您实现容量和效率的适当平衡。

实现出色的数据中心恢复能力

对您的 IT 基础设施的需求在不断变化。随着您的业务增长和新应用的整合,您的电力需求也会增加。确保业务持续成功的同时保持资产安全,需要为服务器、网络交换机 和其他数据中心系统持续供应高质量的电力。要实现此目标,您的电源管理系统必须考虑多种因素,包括维护性、设计灵活性、能效,以及与领先的 IT 解决方案提供商的兼容性。 

从可优化灵活性和能效的可扩展、模块化不间断电源 (UPS),到全面的数据中心监控软件,我们的解决方案旨在确保您的设施不间断地正常运行。此外,我们还可以帮助您降低总拥有成本 (TCO) 和运营成本 (OPEX),同时简化数据中心基础设施管理 (DCIM),从而打造出更可靠、更可持续的数据中心。

设计绿色数据中心

我们通过可提供高能效并有助于降低电力使用效率 (PUE) 的备用电源等解决方案,轻松支持数据中心效率目标。更重要的是,您可以使用伊顿的 EnergyAware 技术优化储能和电力成本,该技术能够通过电力保护资产创造额外的收入来源——您可以选择要提供多少容量以及提供的时间。

在数据中心工作的 IT 专业人员

利用速度和可扩展性满足需求

要想利用新的收入来源和增长机会,您需要一个能够快速扩展的电源管理系统。我们的解决方案在降低总拥有成本的同时提高了可靠性,例如模块化 UPS,使您可以快速轻松地将您的业务提升到新的水平。我们可以帮助您"及时"管理您的支出,并与您的 IT 设施投资流程保持一致。投资您今天需要的设备,但仍然准备好实施满足未来需求的增强措施。 

确保资产安全可靠

建立不间断运行的安全数据中心需要在空白空间和灰色空间中采用系统化方法。我们行业领先的安全标准扩展到我们所有的产品和服务中,从抵御破坏性的电源异常情况和闪弧事故,到主动应对网络安全威胁。我们了解您面临的潜在危险,并设计出能够减少或消除这些危险的产品。从电源输入到输出,我们确保您的数据中心的人员和设备将得到保护。

助力智能基础设施建设

随着企业的发展壮大,运行的应用程序越来越多,针对数据中心基础设施的需求也在不断变化,所需的电力也就更多。为确保企业成功,需要通过灵活设计和单源服务来简化系统管理,以保证资产安全和降低成本。
我们和您一样注重安全。因此我们不断在研究和开发方面进行投资,并推出专为安全性而设计的优质产品和服务。我们了解您面对的潜在危险,因此我们设计出能够减少这些危险或在某些情况下消除这些危险的产品。我们致力于从电力输入到输出,保护您的人员和设备。
engineer-using-tablet-to-control-machinery-getty-1285575560

高灵活性,降低成本

低成本建设机械和电气基础设施的压力可能会导致过度建设。我们提供的设计和设备,可帮助您快速做出反应,您只需投资当前需要的设备,并同时为未来的设备升级做好准备。在我们的帮助下,您可以"及时"管理支出,与 IT 投资流程保持一致。
  • 知识库

    将信息转化成洞察力。访问我们的知识库,探索成功案例、白皮书等,引领您的数据中心走向未来。

一站式服务,实现简化

点击产品或服务了解更多,或者访问不间断电源和数据中心方案,查看我们为数据中心基础设施提供的所有产品。

伊顿 9PX UPS
伊顿 9PX UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 93PR UPS
伊顿 93PR UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 Power Xpert 9395
伊顿 Power Xpert 9395
eaton-power-xpert-dx-image-cn.jpg
低压开关柜
afdd-plus-on-position-side-view.jpg
断路器
ATD.png
自动转换开关
NSP-ea.png
伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器
abstract digital planet earth getty 1132986308
BrightLayer 智慧配电管理平台