下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

数据中心 (白区)

从各个层面管理数据中心。我们将帮助您确保每台设备、每个硬件以及应用程序均保持优良性能。

部署可扩展的数据中心解决方案,满足不断变化的需求

当今的数据中心运营商面临着越来越大的压力,需要满足各种需求,包括提供出色的性能和可靠性,优化容量和占地面积等。将数据中心设计成战略性资产时,您的电源管理系统必须能够快速轻松地进行扩展,以满足不断变化发展的市场需求和在计算、存储和网络的·IT·需求。 

同时,您必须确保运营安全可靠。要利用这些优势,您需要一个能够提供行业领先解决方案(如数据中心监控软件和先进的网络安全服务)的合作伙伴,并结合专业知识来实施这些重要系统。  

实现可靠、高效和可持续的数据中心

随着数据中心努力整合可再生能源并减少其碳足迹,伊顿凭借可提高数据中心效率和降低电力使用效率 (PUE) 等级的解决方案,走在此次转型的前沿。我们通过提供具有节能系统 (ESS) 等节能功能的创新备用电源解决方案,使您可以更轻松地充分利用数据中心基础设施。借助我们的 EnergyAware 技术,我们甚至可以帮您优化已部署的资产并赚取额外收入。 

brain.png

利用智能电源管理的价值

电源管理是实现可靠高效的数据中心运营的关键组成部分,伊顿的 Brightlayer Data Centers 全系软件 解决方案旨在保持任务关键型环境正常运行。我们的软件选项支持全天候数据中心监控和管理功能,同样支持使用数据中心虚拟化的组织内部。此外,我们的软件还具有分析数据中心的能源使用模式以实现节约的能力、增强资产管理的工具,以及通过基于云计算的分析(可预测即将发生的电力组件故障并进行预测性维护)在问题发生时解决或完全防止问题发生的能力。  

优化数据中心的可靠性、效率和安全性

在整个运行过程中优化数据中心性能,是一项艰巨的挑战。您必须不断评估,确保系统各部分工作可靠、高效和安全。
伊顿新一代无变压器 UPS 设计减少了原料消耗,降低了运输成本,占用空间也明显减少。此外,作为能源优势结构的一部分,我们的节能系统 (ESS) 支持大型三相 UPS 在生态或节能模式下运行,可减少谐波、纠正功率因数和平衡负载,从而提高可靠性和效率。使用我们的 Power Xpert Insight 软件,您可以分析能源使用模式,识别消耗能源最多的设备并实现节能。凭借专业知识和技术,我们的产品和服务可帮助您有效地利用水、电力、人员、流程、空间和资金等资源 。
  • 知识库

    将信息转化成洞察力。访问我们的知识库,探索成功案例、白皮书等,引领您的数据中心走向未来。

点击产品或服务了解更多,或者访问不间断电源和数据中心方案,查看我们为数据中心基础设施提供的所有产品。

伊顿 9PX UPS
伊顿 9PX UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 93PR UPS
伊顿 93PR UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 Power Xpert 9395
伊顿 Power Xpert 9395
eaton-power-defense-molded-case-circuit-breaker.jpg
塑壳断路器
afdd-plus-on-position-side-view.jpg
断路器
ATA new.png
自动转换开关
NSP-ea.png
伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器