下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

超大规模数据中心

在超大规模数据中心领域中,数据量会不断上升,而您需要直面这一需求。伊顿解决方案帮助支持高性能计算。

灵活应对超大规模数据中心挑战

如今,数据的增长速度之快前所未见,您却仿佛永远没有足够时间分配给冗长的建设周期。能够以高效模式快速低成本地进行扩容,同时保持响应和可靠运营是您成功的关键。利用伊顿灵活的解决方案应对高密度应用,快速部署到位,满足您的运营需求。
Maidenhead, UK

利用可扩展性和速度满足不断变化的需求

我们理解您没有足够时间留给冗长的建设周期。您的能源管理系统必须能够快速、轻松且经济高效地进行扩展,以防止增长量超过系统容量。通过我们广泛的预先测试和预先制造解决方案,以及可轻松扩展和升级且不影响正常运行时间的解决方案,我们可以帮助您应对不断变化的需求,同时充分利用您的数据中心基础设施。  

设计不间断运行的安全数据中心

您不必在电源管理解决方案的效率、安全性和可用性等关键参数之间进行选择,我们也不会让您面临这样的选择。借助伊顿解决方案,您可以设计一个既能平衡多个目标,又能降低所有权总成本的数据中心。我们不仅提供行业领先的解决方案以及实施和服务这些解决方案的专业知识,还承诺网络安全。网络安全是我们“安全设计”理念的核心,它嵌入到我们推向市场的所有智能电力产品和平台中。我们的解决方案使您能够更可靠、更安全、更高效地运营。 

实现可持续性,并降低由此产生的停机成本 

超大规模数据市场正在努力提高可持续性和减少碳足迹,我们可以帮您实现这些目标,同时尽可能地减少代价高昂的停机时间。我们提供多种可提高能效并帮助降低PUE等级的解决方案,包括能够通过我们的ESS交流直供技术(节能模式) 实现高达 99% 的效率的 UPS。我们的 Brightlayer数据中心软件套件 提供可视化功能,可提高效率,并通过可预测的维护减少故障。您甚至可以通过伊顿创新的 EnergyAware 电网交互技术优化已部署的资产并赚取额外收入。