下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

为什么说智能机器具有颠覆性意义

您客户的需求一直在发生变化

全球劳动力短缺与不断变化的终端用户需求齐头并进。为帮助制造商应对这些挑战,作为机械制造商的您,必须设计出既智能又高效的机器。此类机器对高效生产至关重要,尤其在工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 背景下更是如此。这正是智能互联组件发挥作用之处:它们有助于提升运营效率、保障正常运营并促进自动化制造流程,使您的客户即便在技能短缺的情况下仍能保持高水平生产力。通过具备网络安全保障的云端连接,客户更能充分利用大数据优势,包括数字孪生技术、远程监控及预防性维护等。
engineer-using-tablet-to-control-machinery-getty-1285575560.jpg
机器采购方在新型机器设计方面所提出的前五大最重要事项中的三项*。

1. 高性能,最大限度减少停机时间和生产延误

2. 数字/软件功能

3. 数据访问(例如,传感器、遥测数据)

“客户希望这些机器几乎能自主运行,我是说实现完全自动化——他们只需输入产品规格,按下按钮就能完成整套流程。”

Manufacturing Engineer, 1000-4999 名员工,美国

劳动力短缺对机械制造商的影响

我们刚刚发布了一份深度报告,该报告由 S&P Global Market Intelligence 代表我们编制,深入探讨了劳动力短缺对机械制造业的影响。该报告基于对 300 位决策者的调查及对行业领军企业的六次采访,其研究结果令人深思。该报告既揭示了问题的严重程度,也阐述了欧洲与北美的机械制造商如何努力减轻其影响——既为自身,也为客户。

智能机器如何实现卓越性能

自动收集和处理数据

通过自动收集和处理数据,智能机器能够提升运行效率,例如通过预测性维护实现这一目标。

更快速的计算

智能机器以更快的速度执行计算,使您的客户能够解决以往难以企及的复杂问题。

自动化流程

智能机器能够实现自动化流程,从而提高生产力、缩短培训时间、最大限度地减少错误发生,并降低对深厚技术经验的依赖。

智能机器的六大优势

智能机器能够自动执行装配、检测和维护等任务,从而减少对熟练工人的需求,并释放出更多工作时间用于开展更高附加值的活动。凭借直观的操作界面、自学习能力以及深度数据分析,这些机器也能由技术水平较低的工人操作。
spacer
智能机器能够比人类工人更快、更准确、更稳定地完成任务,从而实现更高的生产力和更优的产品质量。它们还能相互通信并与其他系统互联,从而形成一个互联互通且高度优化的工厂。同时,它们能够适应不断变化的环境条件和客户需求,实现更灵活的定制化生产。
spacer
智能机器让您可以通过优化效率、成本和产品质量来提升竞争力;它们让您可以通过加速研发 (R&D) 进程、增强互联互通和实现更高程度的定制化来推动创新;并让您可以凭借在更短时间内交付的高品质的定制化产品来显著提升客户满意度。
spacer
数据洞察在提升机器性能和运行时间方面发挥着关键作用,涵盖从预测性维护到质量控制、能源效率及供应链整合等各个领域。它们对于部署机器学习和人工智能 (AI) 同样至关重要。先进的加密技术确保数据安全传输至云端,并实现第三方服务提供商的网络安全集成。
spacer

高性能机器通常比人工操作更精准、更稳定,因为基于数据的远程管理、控制和分析能减少错误和浪费。

 

spacer
先进机器的采用能使工作对精通技术的年轻一代更具吸引力,从而有助于吸引新人才。通过减轻某些任务的体力负担和重复性,这些机器还有助于改善工作条件,从而留住员工。
spacer

了解您的同行如何与伊顿携手打造智能的数据驱动型机器

*来源:S&P Global Market Intelligence 451 Research,由伊顿委托开展的专属研究