下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

充分发挥智能建筑的潜力

从初始设计和建造到资产管理,再到传统建筑基础设施的现代化改造,我们在建筑生命周期的每个阶段与您密切合作,把您的电力系统转变成持续创造价值的来源——最大限度地提高电力效率、增强恢复能力并开创新的收入来源。

能源转型,势在必行

随着数字化转型和低碳化的深入,建筑行业也必须适应不断变化的电力格局。我们认为,这种适应的过程本身也是一个机遇。随着储能系统可再生能源光储充一体化的加入,您的楼宇本身将转变为一个能够创造收益的资产,而释放这些潜在价值的关键是一个契合目标的策略,以及一个能够帮助您创建、实施和管理该策略的能源合作伙伴。

快速导航:伊顿智能楼宇终端产品  |  伊顿电力系统支持与服务 | 伊顿低压配电及马达控制中心 | 光储充一体化

建筑所消耗的能源占世界总能源消耗的30%
30
%
建筑所消耗的能源占世界总能源消耗的30%
到 2050 年,全球用于空间冷却的电力需求将增长35%
35
%
到 2050 年,全球用于空间冷却的电力需求将增长35%
到 2050 年,可持续性建筑带来的能源成本节省高达4.8万亿美元
$4.8tn
到 2050 年,可持续性建筑带来的能源成本节省高达4.8万亿美元

解锁智能建筑能源转型,畅享绿色充电

面向未来智慧园区建设,伊顿整合分布式能源、储能系统、光储充一体化、能源管理及建筑配电能力,构建“源-网-荷-储”协同运行的智慧能源体系。通过多策略柔性调控和弹性电网技术,促进新能源高效消纳与能源优化配置,助力园区实现绿色低碳、安全可靠和可持续发展。
engineer-monitoring-computer-data.jpg

保障持续运营,保护人员、资产和数据安全

我们提供全面的保障,从安全监控系统、备用电源,到行业领先的网络安全认证和合规服务,确保您的楼宇运营可靠持续,其它对您十分重要的人和事安全无忧。

eaton-ev-charging.jpg

合理部署光-储-充设施,令您的产业更加保值

数字化配置工具、连接设备和建筑自动化解决方案使您能够做出更明智的能源决策,并更好地管控您的楼宇能源系统,从利用光储充一体化来抵消峰值电力需求,到将储存的电力卖回电网以获取新的收入来源,再到可扩展的模块化设计,这些设施的前瞻性部署能够为您的楼宇保值。

businessmen-in-glass-office-building.jpg

以减少碳排放、提高运营弹性为目标进行建筑设计、建造和运营 

我们的硬件、软件和服务融合了灵活性和可持续性设计。通过整合可再生能源来助力您实现可持续发展目标;通过设置电动汽车充电基础设施和储能系统来为您提高运营弹性。为了满足未来的业务需求,您现在就可以优化能源使用效率,降低运营成本,提高产出。

building-engineers-in-hard-hats-construction-site.jpg

提高建筑工程的执行效率和准确性 

通过我们简洁且重视协同性的设计、施工和项目管理流程,为您降低风险、实现项目愿景。我们的数字化项目管理方法打通项目上下游,并使整个团队能够协作,帮助您按时、按预算完成项目并实现碳中和目标。

您的建筑,也是您的能源中心

每栋建筑都需要一种能源管理策略,其中包括确保人员、资产和数据的安全;在设计、建造和运营方面保持恢复能力;最大程度地发挥当前建筑的功能性并保护其未来价值。单击下面的主题,了解我们如何帮助保持高效、安全和可持续的运营。  
 
  • 知识库

    我们的建筑行业知识库提供各种类型的资料供您深入了解我们的产品和解决方案。