下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

超大规模数据中心

在超大规模数据中心领域中,数据量会不断上升,而您需要直面这一需求。伊顿解决方案帮助支持高性能计算。

灵活应对超大规模数据中心挑战

大数据只会变得更大。然而,您却没有时间留给冗长的构建周期。能够以具有成本效益的方式快速进行扩展,同时保持响应性和可靠性是您成功的关键所在。利用灵活的解决方案应对高密度需求,可以快速部署到位,满足您的应用需求。
man-with-glasses-in-front-of-data-center-rack-small.jpg

利用可扩展性和速度满足不断变化的需求

我们理解您没有时间留给冗长的构建周期。您的电源管理系统必须能够快速、轻松且经济高效地进行扩展,以防止增长量超过系统容量。由于我们在设计数据中心电力解决方案时着眼于未来,因此我们的可扩展和模块化 UPS 允许您逐步构建,只需为您当前的需求付费。为了进一步加快和简化安装,您可以依赖我们灵活的供应链以及大量预先设计、预先测试或预先制造的解决方案。 

设计不间断运行的安全数据中心

您不必在电源管理解决方案的效率、安全性和可用性等关键参数之间进行选择,我们也不会让您面临这样的选择。借助伊顿解决方案,您可以设计一个既能平衡多个目标,又能降低所有权总成本的数据中心。我们不仅提供行业领先的解决方案以及实施和服务这些解决方案的专业知识,还承诺网络安全。网络安全是我们“安全设计”理念的核心,它嵌入到我们推向市场的所有智能电力产品和平台中。我们的解决方案使您能够更可靠、更安全、更高效地运营。 

在优化正常运行时间的同时实现可持续性 

随着超大规模数据市场努力提高可持续性和减少碳足迹,我们可以帮您实现这些目标,同时尽可能地减少代价高昂的停机时间。我们提供多种可提高能效并帮助降低电力使用效率 (PUE) 等级的解决方案,包括能够通过节能系统 (ESS) 实现高达 99% 的效率的 UPS。我们的 Brightlayer Data Centers 软件套件 提供可视化功能,可提高效率,并通过可预测的维护减少故障。您甚至可以通过伊顿创新的 EnergyAware 电网交互技术优化已部署的资产并赚取额外收入。 
  • 知识库

    将信息转化成洞察力。访问我们的知识库,探索成功案例、白皮书等,引领您的数据中心走向未来。

从各方面提高效率

我们设计的解决方案着眼于未来,帮助您经济、快速、灵活地实现目标。我们的产品采用模块化设计,因此您可以在模块中逐步构建,不必担心未来需求的变化。

 

我们的众多解决方案均经过预先设计以及预先测试或预先制造,可加快和简化安装。我们甚至可以简化流程并提供服务,减少运行停电时间。

智能电源管理
智能电源管理
机架配电装置 (ePDU)
机架配电装置 (ePDU)
应用设计、建造和规划解决方案
应用设计、建造和规划解决方案
预配置机柜
预配置机柜
临界功率容器
临界功率容器
Flextray 电缆桥架
Flextray 电缆桥架
eaton-power-defense-molded-case-circuit-breaker.jpg
塑壳断路器
afdd-plus-on-position-side-view.jpg
断路器
ATA new.png
自动转换开关
NSP-ea.png
伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器