下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

多租户及托管数据中心

管理多租户数据中心需要您适应不同的业务模式。这很复杂,并且您的业务需依赖 7 天 24 小时的全天候正常运行时间。我们可以帮助您降低这种灵活多变的 IT 架构所固有的复杂性。

凭借可靠性和敏捷性,迎接挑战

许多客户有着不同的要求。满足客户的独特需求便可推动增长。我们可以帮助您降低设备、规划和安装成本,并在快速变化的 IT 环境中掌握方向。为确保成功,您需要构建可扩展的数据中心架构,以此加快上市步伐。
通过采用伊顿灵活的数据中心解决方案组合,您将获得作为一个集成的系统运行的产品和服务——确保互操作性,从而降低成本、降低风险并提供更安全的环境。我们的产品和专业知识可帮助您克服多租户及托管数据中心的挑战,包括不可预测的电力、设备冷却、满足不同的租户需求。

应对快速发展的 IT 环境

通过灵活、可扩展的模块化数据中心解决方案,我们可以帮助您充分降低安装成本并加快营销速度。为了实现快速增长和变革,我们的许多 UPS 都是针对构建模块的可扩展性而设计的,使您能够在降低总拥有成本 (TCO) 的同时按需扩展。此外,我们的产品节省空间,为付费客户腾出了更多的设施空间,因此非常适合用于满足数据中心虚拟化、云计算和云存储需求。

通过分层安全战略增强恢复能力

您的运营成功与否取决于安全的数据中心,伊顿采用多层面的方法来保护关键设备免受破坏性的电源异常情况、不断升级的网络威胁和其他危险的影响。我们的备用电源设备和内置网络安全功能的网络管理卡拥有出色的可靠性,可保持数据安全和正常运行时间。我们的 Brightlayer Data Centers 软件系列 不仅可以整合数据、监控基础设施和提高运营绩效,还能预测安全和安保漏洞,即在虚拟数据中心环境中也能发挥同样的作用。 

了解覆盖领域广泛的产品及服务组合

为降低总拥有成本 (TCO)而设计

当管理成本变得尤为重要时,需要针对降低 TCO 来设计产品。我们的高效备用电源保护和配电解决方案通过在效率和现场兼容性特性(如输入电流谐波失真 (THD) 和高功率因数)方面的优良性能,节省成本。伊顿新一代无变压器 UPS 设计减少了原料消耗、运输和运营成本以及占用空间。我们的气流管理和热隔离系统优化了数据中心的温度,增加了单个机架容量以及 CRAC 冷却效率。
  • 知识库

    将信息转化成洞察力。访问我们的知识库,探索成功案例、白皮书等,引领您的数据中心走向未来。
智能电源管理器
智能电源管理器
机架配电装置 (ePDU)
机架配电装置 (ePDU)
应用设计、建造和规划解决方案
应用设计、建造和规划解决方案
预配置机柜
预配置机柜
临界功率容器
临界功率容器
伊顿 9PX UPS
伊顿 9PX UPS
eaton-power-defense-molded-case-circuit-breaker.jpg
塑壳断路器
afdd-plus-on-position-side-view.jpg
断路器
ATA new.png
自动转换开关
NSP-ea.png
伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器