下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

网络机柜

我们的网络机柜可以帮助您高效地整理、保护和管理机柜内的物理空间。

将您的网络机柜转换为高性能 IT 系统

网络机柜具备各种形状和尺寸,每一种都是 IT 生态系统的重要组成部分。通常,挑战在于如何充分利用您拥有的物理空间。高效的电源和电缆管理将帮助您确保空间得到有效使用。
Caucasian technician using digital tablet in computer server room

克服空间限制并优化能效

无论是建造新的数据机柜还是改造现有的数据机柜,组织情况、机架卫生状况和可持续性对于高效运营至关重要。伊顿机架和电缆管理产品使您能够对关键的 IT 设备进行存储、供电、管理和冷却——延长正常运行时间、提高可靠性、简化持续维护并尽可能地减少占用空间。此外,我们还提供了以伊顿 EnergyAware 技术为后盾的解决方案,让您更加轻松创建更具可持续性的网络机柜,从而实现 更高的能效并优化电力成本。通过使用合适的产品来组织和整理您的网络机柜的狭窄空间,您可以将其转变为高性能、可持续的 IT 系统。  

网络机柜白皮书

本白皮书将帮助您充分利用网络机柜。

确保布局有序

经过合理设计的网络机柜可帮助您保护电力基础设施,有效避免断电。 

 

出现停电、浪涌和电压问题时,我们可以帮助您为 IT 设备分配安全清洁的电力。我们可以为您提供具有服务器工作负载保护的软件,无论是转移到可用的内部服务器还是基于云的备份恢复站点,都可以大大延长正常运行时间。

即使在远程环境中也能管理资产

在当今的业务环境中,管理网络机柜内的设备变得越来越复杂。从支持远程工作人员的激增到监管边缘计算环境,公司越来越缺乏现场 IT 人员来解决网络问题。无论是远程操作还是机架级别的操作,我们的解决方案都能提高这些机柜内的恢复能力和可靠性——您可以查看您的电力网络和所有连接的设备,监控温度和湿度,接收即时警报,以及在发生长时间停电时启动虚拟机措施或正常关机。

点击产品或服务了解更多信息,或者访问不间断电源和数据中心方案,查看我们为网络机柜提供的所有产品。

伊顿 9PX UPS
伊顿 9PX UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 93PR UPS
伊顿 93PR UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 Power Xpert 9395
伊顿 Power Xpert 9395
eaton-power-defense-molded-case-circuit-breaker.jpg
塑壳断路器
afdd-plus-on-position-side-view.jpg
断路器
ATA new.png
自动转换开关
NSP-ea.png
伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器
数据中心类型

小型企业