面向 OEM 的数据中心冷却工作原理
冷却一直是数据中心设计的核心,但持续攀升的计算密度正在对冷却设备制造商提出更高的工程标准。由于运营商支持更高的机架密度和更严苛的工作负载,服务器与机架的散热方式会对性能、可靠性、能效和可扩展性产生直接影响。
风冷仍被广泛使用,持续适用于许多应用场景。在传统数据中心,冷却不只依靠控制室温,而是结合可控气流、机架与服务器风机、冷热通道管理、封闭隔离以及设施冷却基础架构共同实现。高密度 AI 和高性能计算环境正在打破这种平衡。随着单机架功率不断提升,仅依靠气流输送热量愈发困难,因此液冷与混合冷却方案变得越来越重要。
在热负荷适中且气流管理到位时,该方案可实现良好效果。高密度机架会增加散热难度。增大送风量需要配备更大的风扇、消耗更多能源,同时还要对压力、空间以及气流通道进行精细化管控。高功率组件周边还会形成集中热点,从而更难在整个机架上保持一致的温度。
这对冷却设备 OEM 提出了更多样化的设计要求。一些客户将继续主要依靠风冷。其他设备需要将风冷和液冷相结合的混合式冷却系统。发展最快的高密度算力环境,需要将冷却架构部署得更贴近热源。
电机控制是满足该要求的关键。CDU 泵和配套冷却设备需要能够响应动态变化的热负荷,既不会浪费能源也不会增加不必要的占用空间。伊顿 DE1 变速起动器等紧凑型电机控制技术能够帮助 OEM 在空间受限的设计方案中管理泵和电机转速。具备运行与能耗数据采集能力的电机保护装置(例如伊顿 PKE)也能够帮助操作员监控消耗、掌握电机运行状态并识别异常工况。
电路保护同样重要,因为液冷系统在关键的 IT 基础设施附近将电力、流体输送和电子控制结合在一起。OEM 需要各种保护架构来帮助保护电机、控制柜、传感器和泵,同时支持全球部署场景下的安全运维、可预测运行和合规。
高压直流正在引起关注
高密度 AI 基础设施正在推动业界探讨 800 VDC 供电架构,及其对冷却设备设计带来的影响。
供电与冷却之间的关联正变得愈发紧密
随着供电与冷却的限制日益相互关联,OEM 必须同时考虑热设计与电气架构
效率提升伴随着新设计要求
高压直流架构可以简化设备设计并减少电力转换损耗,但同时也对安全、保护和组件选型提出了新的考量
对于冷却设备 OEM 而言,数据中心冷却正在成为一个更加集成的工程问题。客户需要能够支持更高密度、可预测运行、更易于维护以及性能更高的系统。他们还需要能够随着数据中心架构的不断发展而适应的设备。
机遇在于帮助客户管理热复杂性,同时又不增加运维复杂性。这意味着,所设计的系统需要兼顾有效的热传递与紧凑的电机控制、强大的电路保护、有用的操作数据和便捷的可维护性。它还意味着支持一系列冷却方案,包括风冷、混合散热环境,以及为最高功率密度机柜打造的芯片级直接液冷系统。
冷却系统的最根本要求始终不变:带走热量,以便设备可以安全高效地运行。改变的是热量的排出位置,以及热管理所需达到的控制精度。在由 AI 和高性能计算形成的高密度环境中,液冷正不断向芯片侧靠近,成为性能、可靠性和能耗平衡体系的一部分。对于冷却设备 OEM 而言,当务之急是制造设备,使这一技术转型过程变得更简单、更安全、更易于扩展。