下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 工业电力系统应用软件

    伊顿 CYME 软件解决方案为规划和优化工业电网提供系统建模,采用最新的设备和控制,包括交流和直流设备。
    联系我们

网络和联合发电建模

利用伊顿 CYME 工业应用软件的设计和建模功能,可对所有类型的网络和设备进行建模。

规划系统资产和评级

通过合理规划输电网络和现场发电装置,最大限度地减少能源损耗并优化运行。

优化系统性能

比较各种场景,以确定最有效的网络改造计划。

网络和联合发电建模

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

瞬态稳定性分析

瞬态稳定性分析模拟了分布式发电配电系统在各种瞬态事件(故障应用/清除、大型电机起动、联合发电单元断开、孤岛等)下的动态行为。

了解有关 瞬态稳定性分析的更多信息

增强型变电站建模

该模块可精确显示配电变电站的所有主要部件,以及 任何子网络,如电缆室、开关柜或工业设施。然后,模拟会考虑这些装置对整个配电系统的影响。

了解有关 增强型变电站建模模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

 

资产和评级

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

设备规格和额定值

根据 ANSI 或 IEC 60909 短路分断额定值和稳态条件下的设备最大负载来评估设备。

设备库和模型

CYME 广泛的库和相关计算为网络设备的定义提供了便利。用户可以定义新模型。网络编辑器基础模块的一部分。

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

低压电缆规格

为任何低压装置确定合适的电缆规格。

了解有关 低压电缆规格模块的更多信息

直流短路

模拟支持为直流系统的安全运行建立设备模型,并确保设备额定值得到遵守。

了解有关 直流分析和短路模块的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

直流潮流

独立模拟直流备用系统和安全电源,或者模拟与交流电力系统相连的直流备用系统和安全电源,并进行反向潮流检测和控制。

了解有关 直流分析和短路模块的更多信息

电机起动

确定电机起动对网络的影响。评估电压闪变、锁定转子负载和最大电机尺寸估算。

了解有关 电机起动模块的更多信息

系统规划

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

高级项目管理器

支持基于时间的项目的协作和详细准备,以高效的方式评估多个场景。

了解有关 高级项目管理器模块的更多信息

批次分析

对选定的任意研究执行涵盖多项分析 的情景分析。模拟计划是完全可配置的。网络编辑器基础模块的一部分。

技术经济分析

根据实际系统模型,评估项目的可行性和盈利能力,从而根据技术、服务可靠性和投资目标制定切实可行的规划。与高级项目管理器配合工作,估算预测负载增长的成本。

了解有关 技术经济分析模块的更多信息

保护和安全

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

弧闪危害分析

正确评估弧闪风险等级,通过计算确定风险等级所需的必要参数和采用适当的安全程序,来确保工作环境更加安全。这包括一种考虑到备用保护、多重贡献和持续时间的新方法。

了解有关 弧闪危害分析模块的更多信息

保护装置分析

该模块通过分析时间-电流曲线,帮助电力工程师有效解决保护问题。库中包含 15,000 多条保护装置曲线。

模块功能:网络保护分析、最小故障分析和操作顺序。

了解有关 保护装置分析的更多信息

直流弧闪

此模块旨在帮助工程师确定其直流网络的弧闪风险等级,并采取必要的安全措施。

了解有关 直流弧闪模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

电能质量和滤波器设计

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

谐波分析

谐波分析模块可评估非线性负载对网络的影响,帮助工程师找到缓解系统中谐波问题的方法。它具有单相和三相建模功能,可灵活评估电力电网、工业电力系统和任何配置的配电馈线。

了解有关 谐波分析的更多信息

孤岛运行

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

瞬态稳定性分析

瞬态稳定性分析模拟了分布式发电配电系统在各种瞬态事件(故障应用/清除、大型电机起动、联合发电单元断开、孤岛等)下的动态行为。

了解有关 瞬态稳定性分析的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

功率因数校正

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

运行和性能研究

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

批次分析

对选定的任意研究执行涵盖多项分析 的情景分析。模拟计划是完全可配置的。网络编辑器基础模块的一部分。

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

用户自定义的建模和控制

庞大的设备及控制装置动态模型库,包括参数的默认数据值、说明以及根据已公布的交易和论文绘制的框图。其功能包括利用用户定义的模型对附加控制系统进行建模。

网络编辑器基础模块的一部分。

高级项目管理器

支持基于时间的项目的协作和详细准备,以高效的方式评估多个场景。

了解有关 高级项目管理器模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

N-p 负载流突发事件

该模块旨在协助进行与潮流相关的静态突发事件分析,支持创建突发事件、单次或多次停电场景,并与一种作为基础的情况进行比较,以评估系统的容量和恢复能力。

了解有关  N-p 负载流突发事件模块的更多信息

直流短路

此类模拟支持为直流系统的安全运行建立设备模型,并确保遵守设备额定值

了解有关 直流分析和短路模块的更多信息

直流潮流

独立模拟直流备用系统和安全电源,或者模拟与交流电力系统相连的直流备用系统和安全电源,并进行反向潮流检测和控制。

了解有关 直流分析和短路模块的更多信息

动态电机起动

使用各种起动方法,评估系统的电压骤降和电机加速时间。

瞬态稳定性分析

瞬态稳定性分析模拟了分布式发电配电系统在各种瞬态事件(故障应用/清除、大型电机起动、联合发电单元断开、孤岛等)下的动态行为。

了解有关 瞬态稳定性分析的更多信息

脚本

带 Python 的 CYME 脚本工具模块

CYME 电力系统分析软件中集成了 Python 脚本。它包括一个应用程序接口 (API),用于公开 CYME 功能,以便轻松构建从自动流程到新算法的各种流程,从而扩展 CYME 软件的功能。

了解有关 带 Python 的 CYME 脚本工具模块的更多信息

组件对象建模

COM(组件对象建模)是由程序员使用的一系列服务构成的接口,允许选定环境与 CYME 软件进行通信,以访问不同的预定义功能和计算。

了解有关 组件对象建模模块的更多信息

X
Download Close