下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 输电系统应用软件

    伊顿 CYME 输电系统应用软件提供了包含分散发电的传输系统的建模和分析模拟。

精确的网络建模

对于任何完善的网络模拟而言,基础都是对从发电厂到最终用户的输电线路以及所有相关设备进行建模。

规划系统资产和评级

通过合理规划输电网络和现场发电装置,最大限度地减少能源损耗并优化运行。

提高网络效率的系统分析

模拟不同的运行条件,评估输电系统在各种突发事件和负载条件下的稳定性,并研究具有成本效益的运营替代方案。

网络建模

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

增强型变电站建模

该模块可精确显示配电变电站的所有主要部件,以及 任何子网络,如电缆室、开关柜或工业设施。然后,模拟会考虑这些装置对整个配电系统的影响。

了解有关 增强型变电站建模模块的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

资产和评级

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关网络编辑器模块的更多信息

设备规格和额定值

根据 ANSI 或 IEC 60909 短路分断额定值和稳态条件下的设备最大负载评估设备。

设备库和模型

CYME 广泛的库和相关计算为网络设备的定义提供了便利。用户可以定义新模型。

网络编辑器基础模块的一部分。

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关潮流分析模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关故障分析模块的更多信息

电机起动

确定电机起动对网络的影响。评估电压闪变、锁定转子负载和最大电机尺寸估算。

了解有关电机起动模块的更多信息

系统规划

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

批次分析

对选定的任意研究执行涵盖多项分析 的情景分析。模拟计划是完全可配置的。

网络编辑器基础模块的一部分。

高级项目管理器

支持基于时间的项目的协作和详细准备,以高效的方式评估多个场景。

了解有关 高级项目管理器模块的更多信息

技术经济分析

根据实际系统模型,评估项目的可行性和盈利能力,从而根据技术、服务可靠性和投资目标制定切实可行的规划。与高级项目管理器配合工作,估算预测负载增长的成本。

了解有关 技术经济分析模块的更多信息

地理叠加

地理叠加功能可将光栅或矢量地图图像(DWG、DXF、SHP 等地理土地基准)显示为直接位于电气模型下方的图层。该模块允许导入和显示多种不同格式的地图,让用户可以在一个全面的土地基准上直观地查看配电系统。

了解有关 地理叠加的更多信息

过电流保护和距离继电器

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

保护装置分析

该模块通过分析时间-电流曲线,帮助电力工程师有效解决保护问题。库中包含 15,000 多条保护装置曲线。

模块功能:网络保护分析、最小故障分析和操作顺序。

了解有关 保护装置分析的更多信息

距离保护分析

分析距离保护继电器在正常和故障条件下的运行情况。有助于设计和验证保护方案,解决电力系统网络中的各种协调问题

了解有关 距离保护分析模块的更多信息。

电能质量和滤波器设计

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

谐波分析

谐波分析模块可评估非线性负载对网络的影响,帮助工程师找到缓解系统中谐波问题的方法。它具有单相和三相建模功能,可灵活评估电力电网、工业电力系统和任何配置的配电馈线。

了解有关 谐波分析的更多信息

多列表格

运行和性能研究

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

批次分析

对选定的任意研究执行涵盖多项分析 的情景分析。模拟计划是完全可配置的。网络编辑器基础模块的一部分。

高级项目管理器

支持基于时间的项目的协作和详细准备,以高效的方式评估多个场景。

了解有关 高级项目管理器模块的更多信息

潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 潮流分析模块的更多信息

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

N-p 负载流突发事件

该模块旨在协助进行与潮流相关的静态突发事件分析,支持创建突发事件、单次或多次停电场景,并与一种作为基础的情况进行比较,以评估系统的容量和恢复能力。

了解有关  N-p 负载流突发事件模块的更多信息

瞬态稳定性分析

瞬态稳定性分析模拟了分布式发电配电系统在各种瞬态事件(故障应用/清除、大型电机起动、联合发电单元断开、孤岛等)下的动态行为。

了解有关 瞬态稳定性分析的更多信息

最优潮流

分析交流和直流输电系统(包括 FACTS)在各种运行条件下的电力系统稳态性能。

了解有关 最优潮流分析模块的更多信息

电压稳定性分析

评估电力系统在不同突发事件和负载条件下保持稳定电压的能力。

了解有关 电压稳定性分析模块的更多信息

脚本

带有 Python 的 CYME 脚本工具

CYME 电力系统分析软件中集成了 Python 脚本。它包括一个应用程序接口 (API),用于公开 CYME 功能,以便轻松构建从自动流程到新算法的各种流程,从而扩展 CYME 软件的功能。

了解有关 带有 Python 的 CYME 脚本工具模块的更多信息

组件对象建模

COM(组件对象建模)是由程序员使用的一系列服务构成的接口,允许选定环境与 CYME 软件进行通信,以访问不同的预定义功能和计算。

了解有关 组件对象建模模块的更多信息

X
Download Close