下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 电网升级应用软件

    伊顿 CYME 高级应用软件为在电力公司的规划和运营中部署分散式能源和智能设备提供了增强的电网可靠性和安全性。
    联系我们

核心功能

  • 配电系统分析包括所有发电源
  • 实现高效分析的强大算法
  • 在规划过程中识别和隔离可能出现的故障
  • 附加模块支持对整个网络进行高级模拟
  • 分析与现代化改造项目相关的实施方案、风险和成本

设计和建模

定义系统中的客户和负载类型并指定各种发电模式是完整、准确的分析的基础。伊顿的 CYME 软件支持对新设备、电源、微电网、电力电子设备和储能系统进行建模。

强大的配电系统分析

随着电力系统向双向流动式系统过渡,准确的分析必须涵盖所有发电源。伊顿的 CYME 软件算法为创建精确的系统分析提供了一种高效方法。

应对 DER 系统的挑战

随着分布式能源 (DER) 的互连以及电力电子设备和控制装置的增加,配电系统变得更加复杂。伊顿的 CYME 软件应用程序支持对整个网络进行高级模拟,以建立详细可靠的模型。

设计和建模

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

增强型变电站建模

该模块可精确显示配电变电站的所有主要部件,以及 任何子网络,如电缆室、开关柜或工业设施。然后,模拟会考虑这些装置对整个配电系统的影响。

了解有关 增强型变电站建模模块的更多信息

低压二次配电建模


低压二次配电模型可对配电变压器以外的任何电路进行详细建模和模拟。这包括单相中心分接变压器、复合电缆、单相三线制低压电路。

了解有关 低压二次配电建模的更多信息

二次电网网络 分析

二次电网网络 分析允许用户对任何现场网络、二次电网和详细的网络保护继电器进行建模,并提供完整的设置。该模块配备了稳健的潮流和短路算法,可分析高度网格化的网络。

了解有关 二次电网网络 分析的更多信息

在线地图服务

将 Google 地图和 MapQuest Open 地图显示为电网模型地理视图下的图层。有了这项服务,用户即可定位变电站、特定馈线、街道拐角,或精确定位发生故障的地址。

了解有关 在线地图服务的更多信息

地理叠加


地理叠加 功能可将光栅或矢量地图图像(DWG、DXF、SHP 等地理土地基准)显示为直接位于电气模型下方的图层。该模块允许导入和显示多种不同格式的地图,让用户可以在一个全面的土地基准上直观地查看配电系统。

了解有关 地理叠加的更多信息

电力系统分析

配电状态估算器

处理各种测量数据,根据任何类型的电气模型估算负载和潮流以及系统电压,以确定最佳解决方案。该分析可解决径向、环状和网状网络的问题。

了解有关配电状态估算器模块的更多信息

动态数据提取

利用现场测量数据(如功率、电流、电压、负载需求、发电量或开关、稳压器、并联电容器组等设备的状态)完善竣工规划模型。

高级故障定位器

根据 COMTRADE 文件中的多个监控元件、故障指示器状态和监控数据,报告所有可能的故障位置。

了解有关高级故障定位器模块的更多信息

分布式能源

集成容量分析

集成容量分析能够计算配电系统各点可在不对可靠性、电能质量产生不利影响的前提下,独立安装的最大发电或负载容量,从而满足互连要求。

了解有关 集成容量分析的更多信息

EPRI DRIVE

EPRI DRIVE 模块与 CYME 软件图形用户界面无缝集成,将 EPRI DRIVE 引擎的工程设计工作与 CYME 的详细配电系统模型相结合,在用户熟悉的环境中返回承载能力计算结果。

了解有关  EPRI DRIVE 模块的更多信息

DER 影响评估

使用该模块可在几分钟内完成发电互连系统影响研究。它能够清晰地评估 DER 互连对配电系统的影响,如稳态电压水平、过载和反向潮流。该模块可执行全面的系统影响研究,其中整合了多个基于标准的验证和多种场景,以标出异常情况。

了解有关  DER 影响评估的更多信息

网络干扰评估

网络干扰评估模块 可确定设备能否通过不同的电源质量测试,从而评估设备对电源信号产生的电能质量干扰。分析以德国-奥地利-瑞士-捷克联合工作组发布的“网络干扰评估技术规则”标准为基础。

了解有关 网络干扰评估的更多信息 

长期动态负载流分析

该模块对分布式能源引入的可变现象进行时间序列长期动态负载流分析 ,分析范围为几秒到几分钟。分析中涉及的设备控制装置包括分接开关、并联电容器和可切换并联组。它还能对智能逆变器和电池储能系统进行时域模拟。

了解有关 长期动态负载流分析的更多信息

配电自动化

可靠性评估模块

该模块可计算整个系统和相应保护区域的可靠性指数以及用户点指数。预测式模型可以根据历史数据进行校准。用户可以分析不同的系统配置,并测量可靠性指数的改进情况。

了解有关 可靠性评估模块的更多信息

重合闸装置最佳布置

通过与可靠性评估模块结合使用,它可以考虑目标和标准、研究可靠性指数,并评估预期改进,从而找到重合闸装置的最佳位置。

了解有关 重合闸装置最佳布置模块的更多信息

突发事件评估和恢复

该模块是研究突发事件对配电系统影响的综合工具。它能识别潜在的中断问题、规划维护并找到恢复供电的最佳开关计划,从而支持评估网络稳健性

了解有关 突发事件评估和恢复模块的更多信息

电压/无功功率优化

确定配电系统中已安装的电容器、在线稳压器和 LTC 变压器的最佳配置。计算时考虑了网络的限制因素以及削峰、减少系统损耗和改善电压曲线等目标,以优化系统效率。

了解有关 电压/无功功率优化模块的更多信息

稳压器最佳布置

使用该模块确定稳压器的最佳位置并设置分接位置,以及确定实现所需电压调整所需的稳压器数量。

了解有关 稳压器最佳布置模块的更多信息

保护装置分析

该模块通过分析时间-电流曲线,帮助电力工程师有效解决保护问题。库中包含 15,000 多条保护装置曲线。

模块功能:网络保护分析、最小故障分析和操作顺序。

了解有关 保护装置分析的更多信息

时间序列分析

长期动态负载流分析

该模块对分布式能源引入的可变现象进行时间序列长期动态负载流分析 ,分析范围为几秒到几分钟。分析中涉及的设备控制装置包括分接开关、并联电容器和可切换并联组。它还能对智能逆变器和电池储能系统进行时域模拟。

了解有关 长期动态负载流分析的更多信息

使用负载分布曲线进行稳态分析

该模块根据对历史消耗模式和实时监控数据(如 SCADA、AMI、MDM、AMR 等)的组合建模的分布曲线,执行时间序列负载流分析。

了解有关 使用负载分布曲线进行稳态分析的更多信息

企业集成和自动化解决方案

CYME 网关

从 GIS 和其他企业系统中提取所有必要的信息,自动生成最新、准确的配电网络模型,为使用 CYME 软件执行规划和运营研究做好准备。

了解有关 CYME 网关解决方案的更多信息

CYME 服务器

该模块可让大量用户同时并发执行来自各种客户端应用程序(DMS、OMS、EMS、SCADA、GIS 等)的 CYME 模拟请求。

了解有关 CYME 服务器软件的更多信息

低压二次配电建模

利用现场测量数据(如功率、电流、电压、负载需求、发电量或开关、稳压器、并联电容器组等设备的状态)完善竣工规划模型。

数据推送发布

这是在 CYME 软件和所需外部系统之间建立的自定义桥梁,以广泛的 CYME 关键字库为基础。

X
Download Close