下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*
  • 分布式能源应用软件

    伊顿 CYME 分布式能源(DER)应用软件能够实现网络建模,反映不断发展的配电系统,包括分布式发电和存储单元,以及智能仪表和传感器等智能设备产生的数据。
    联系我们

核心功能

  • 评估单个或多个 DER 装置互连对网络的影响
  • 支持对 DER、低压、中压和高压电气系统及相关设备进行建模
  • 在不影响系统可靠性和电能质量的前提下提供网络承载能力
  • 研究 DER 输出变化对网络控制装置运行和电池储能设备行为的影响

高精度 DER 建模

伊顿的 CYME 软件支持对 DER、低压、中压和高压电气系统及相关设备进行建模。对该软件的持续增强可确保其支持新的趋势,并能对与分布式发电互连相关的各种模拟进行建模。

稳健的承载能力分析

可添加特定模块,以主动、高效地分析配电系统承载新负载或发电资源的能力。强大的负载流和故障分析算法可迅速提供清晰的结果。

高级网络模拟

伊顿的 CYME 网络编辑器支持 DER 的完整建模,附加模块支持整个网络的高级模拟,以便对配电系统进行更详细的分析,包括带有电子设备和非线性负载的 DER。这些模块相互结合,可帮助工程师了解对配电系统改造的未来影响,根据结果得出现实方案并提供建议。

完整的建模和分析

低压二次配电建模

低压二次配电模型可对配电变压器以外的任何电路进行详细建模和模拟。这包括单相中心分接变压器、复合电缆和单相三线制低压电路。

了解有关 低压二次配电建模的更多信息

增强型变电站建模

该模块可精确显示配电变电站的所有主要部件,以及 任何子网络,如电缆室、开关柜或工业设施。然后,模拟会考虑这些装置对整个配电系统的影响。

了解有关 增强型变电站建模模块的更多信息

二次电网网络分析

二次电网网络分析允许用户对任何现场网络、二次电网和详细的网络保护继电器进行建模,并提供完整的设置。该模块配备了稳健的潮流和短路算法,可分析高度网格化的网络。

了解有关 二次电网网络分析的更多信息

在线地图服务

将 Google 地图和 MapQuest Open 地图显示为电网模型地理视图下的图层。有了这项服务,用户即可定位变电站、特定馈线、街道拐角,或精确定位发生故障的地址。

了解有关 在线地图服务的更多信息

地理叠加

地理叠加功能可将光栅或矢量地图图像(DWG、DXF、SHP 等地理土地基准)显示为直接位于电气模型下方的图层。该模块允许导入和显示多种不同格式的地图,让用户可以在一个全面的土地基准上直观地查看配电系统。

了解有关 地理叠加的更多信息

微电网建模和分析

微电网建模和分析为能够以孤岛模式或并网模式运行的并网微电网以及孤立的微电网(例如远离任何输电和配电基础设施的偏远社区中的微电网)提供建模和模拟支持。

了解有关 微电网建模与分析的更多信息

承载能力分析

集成容量分析

集成容量分析能够计算配电系统各点可在不对可靠性、电能质量产生不利影响的前提下,独立安装的最大发电或负载容量,从而满足互连要求。

了解有关 集成容量分析的更多信息

EPRI DRIVE

EPRI DRIVE 模块与 CYME 软件图形用户界面无缝集成,将 EPRI DRIVE 引擎的工程设计工作与 CYME 的详细配电系统模型相结合,在用户熟悉的环境中返回承载能力计算结果。

了解有关  EPRI DRIVE 模块的更多信息

系统影响研究

DER 影响评估

使用该模块可在几分钟内完成发电互连系统影响研究。它能够清晰地评估 DER 互连对配电系统的影响,如稳态电压水平、过载和反向潮流。该模块可执行全面的系统影响研究,其中整合了多个基于标准的检查和多种场景,以标出异常情况。

了解有关  DER 影响评估的更多信息

网络干扰评估

网络干扰评估模块 可确定设备能否通过不同的电源质量测试,从而评估设备对电源信号产生的电能质量干扰。分析以德国-奥地利-瑞士-捷克联合工作组发布的“网络干扰评估技术规则”标准为基础。

了解有关 网络干扰评估的更多信息 

长期动态负载流分析

该模块对分布式能源引入的可变现象进行时间序列长期动态负载流分析 ,分析范围为几秒到几分钟。分析中涉及的设备控制装置包括分接开关、并联电容器和可切换并联组。它还能对智能逆变器和电池储能系统进行时域模拟。

了解有关 长期动态负载流分析的更多信息

保护装置分析

该模块通过分析时间-电流曲线,帮助电力工程师有效解决保护问题。库中包含 15,000 多条保护装置曲线。

模块功能:网络保护分析、最小故障分析和操作顺序。

了解有关 保护装置分析的更多信息

谐波分析

谐波分析模块可评估非线性负载对网络的影响,帮助工程师找到缓解系统中谐波问题的方法。它具有单相和三相建模功能,可灵活评估电力电网、工业电力系统和任何配置的配电馈线。

了解有关 谐波分析的更多信息

瞬态稳定性分析

瞬态稳定性分析模拟了分布式发电配电系统在各种瞬态事件(故障应用/清除、大型电机起动、联合发电单元断开、孤岛等)下的动态行为。

了解有关 瞬态稳定性分析的更多信息

使用负载分布曲线进行稳态分析

该模块根据对历史消耗模式和实时监控数据(如 SCADA、AMI、MDM、AMR 等)的组合建模的分布曲线,执行时间序列负载流分析。

了解有关 使用负载分布曲线进行稳态分析的更多信息

无线缆替代方案

减载 DER 优化

减载 DER 优化使工程师能够高效地设计无线替代方案,以缓解关键电网资产的容量问题。

了解有关 减载 DER 优化的更多信息

X
Download Close