下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

大中型企业数据中心

确定数据中心的当前状态能否适应将来业务数据管理的需求,这一点对于您的发展至关重要。我们的专业知识可帮助您做出正确决策。

重新定义大数据领域中的数据管理

随着对数据关注度的日益增长,您的企业需要依赖于数据中心。要做到这一点,您需要知道当前的数据中心能否适应未来业务的需要。借助我们的专业知识,您能够设计自己的数据中心和 IT 运营模型,从而以高效、可靠且经济的方式推动业务发展。
我们的创新产品不仅有助于建立绿色数据中心,帮助降低电力使用效率 (PUE) 等级,还能使您实现出色的正常运行时间、可靠性和数据保护能力,从而改变电源管理方式,减少意外断电造成的影响。 当您在数据中心内部整合可再生能源,以生成、储存和消耗您自己的能源时,无论是通过太阳能阵列、风力涡轮机、微电网还是电池储存,我们都随时为您提供帮助。从具有冗余系统的高效 UPS 到行业领先的数据中心监控软件,我们可帮助您打造出更可持续、更高效和更经济的不间断运行的设施。 
constructing-a-new-software-design-getty-1010593510.jpg

通过可量化的结果实现数据效率

我们致力于开发前沿技术,使您可以更轻松地提高效率、降低成本和尽可能增加总拥有成本。通过我们的一系列操作模式,包括节能系统 (ESS)、增强型节能系统和模块化可变管理系统 (VMM),可实现高达 99% 的 UPS 效率。此外,Brightlayer Data Centers 软件系列 还能使您更高效地管理整个数据中心环境,而 EnergyAware 电网交互技术能使您轻松优化已部署的资产并赚取额外收入。我们甚至可以帮助您分析能源使用模式、验证性能并预测您的投资回报期。 

简化数据中心运营,从而降低风险

我们全面的产品组合无缝协作,您可以充分利用与单个供应商合作的优势,包括降低风险、削减项目和运营成本并获得全国范围内的代工生产 (OEM) 服务。从备用电源和配电到电缆管理和软件,我们的解决方案使您能够监控和管理优质电源的可靠流通,确保正确管理从机架到排再到机房的气流,并通过基于云计算的分析在问题发生时及时解决,或完全阻止问题的发生。更重要的是,我们与 VMware、思科、NetApp、思杰、微软、VCE、SimpliVity 和 EMC 等领先的虚拟平台相集成,使您能够从具有创新性、面向未来的数据中心解决方案中获益。 

设计安全可靠的数据中心 

保护数据中心系统免受当今各种威胁的影响需要多层面的方法。凭借市场上全面的产品组合,我们的解决方案可提供出色的保护,防止破坏性的电源异常情况、不断升级的网络威胁和其他可能导致运营停机、数据丢失、设备损坏和声誉受损的威胁。网络安全不仅是我们“安全设计”理念的核心,它还嵌入到我们推向市场的所有智能电源产品和平台中。我们的网络安全卓越中心进一步证明了我们的承诺,该中心通过培训、技术开发、最佳实践和行业标准来确保解决方案安全性。 

利用规模和速度满足数据中心的电力需求

我们深知,成功的数据中心设计需要一个能够快速轻松地扩展以满足不断变化的内部和/或市场需求的电源管理系统。凭借我们的专业知识,您可以使用能够高效、可靠和经济地推动业务向前发展的灵活 IT 解决方案来设计您的数据中心。通过我们广泛的预先测试和预先制造解决方案,以及可轻松扩展和升级且不影响正常运行时间的解决方案,我们可以帮助您应对不断变化的需求,同时充分利用您的数据中心基础设施。  

woman-working-on-tablet-in-data-center-inspecting-equipment.jpg
  • 知识库

    将信息转化成洞察力。访问我们的知识库,探索成功案例、白皮书等,引领您的数据中心走向未来。

了解覆盖领域广泛的产品/服务组合

点击产品或服务了解更多,或者访问不间断电源和数据中心方案,查看我们为数据中心基础设施提供的所有产品。

伊顿 9PX UPS
伊顿 9PX UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 93PR UPS
伊顿 93PR UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 Power Xpert 9395
伊顿 Power Xpert 9395
eaton-power-defense-molded-case-circuit-breaker.jpg
塑壳断路器
afdd-plus-on-position-side-view.jpg
断路器
ATA new.png
自动转换开关
NSP-ea.png
伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器