下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

小型企业数据中心

IT 程序员

以经济实惠的价格获得出色的可靠性

从内置冗余的 UPS 到能使您实现按需付费的可扩展解决方案,我们可帮您打造出更可持续、更高效和更经济的不间断运行的设施。无论您是保护服务器机房、网络机柜还是仅仅保护单个服务器机架,我们都提供了符合您的规格的 UPS。更重要的是,通过 Brightlayer Data Centers 全系软件,您可以获得可见性并增强数据安全性, 该系列软件包括管理、监控和控制物理和虚拟环境中的电源设备所需的所有工具。 

利用规模和速度迎接新的机遇

借助能够满足您不断变化的业务需求的灵活解决方案,保持竞争优势。我们的模块化、可扩展的备用电源可实现轻松的容量和/或运行时间升级,同时还能通过预先设计、预先测试的系统来简化和加快安装过程,从而节省您的投资成本。同时,我们的开放式架构方法使您能够集成到现有的冷却、电源和配电设备中,以帮助优化整体运营,并与 EMC、惠普、IBM、戴尔、思科和微软等各种领先的 IT 基础设施提供商无缝集成。

为小型企业数据中心提供有效的解决方案

无论企业规模如何,当今的数据中心都需要具有强大的性能。而要确保数据中心具有强大性能,关键在于 IT 团队。充分利用您的资产,了解所有可能性以及在您的预算内可以实现的目标。

实现安全和数据中心效率

随着能源转型日益备受瞩目,我们通过各种措施,例如提供高达 99% 效率的 UPS、嵌入 UPS 电子产品中的恢复能力以及行业领先的数据中心监控软件,使您更轻松地实现可持续发展目标。与此同时,我们仍然高度关注安全问题。  网络漏洞可能导致运行停机时间、数据丢失和企业声誉受损,因此我们采用系统范围的防御方法(包括内置网络安全功能的网络管理卡)主动应对威胁。我们的解决方案旨在从现在到未来确保您的数据、设备和人员的安全,让您高枕无忧。 

  • 知识库

    将信息转化成洞察力。访问我们的知识库,探索成功案例、白皮书等,引领您的数据中心走向未来。

充分利用您的资产

对于数据中心性能,包括虚拟技术支持、基于云的架构以及迅速崛起的技术,IT 都负有很大责任。通过采用开放式架构方法,我们可帮助您整合备用电源保护和配电解决方案与软硬件,为当今和未来复杂计算应用提供动力。我们可以为您设计能够在新环境中运行的系统,或者创建构建模块,从而使用现有设备并延长其使用寿命。

在预算内达到正常运行时间和效率目标

您每天都会面临空间限制、时间限制、财务限制、设备老化、业务重点不断变化的挑战。 

我们与数据中心领域的创新者(包括 EMC、惠普、IBM、戴尔、思科和微软)拥有合作关系,确保您了解当前的可能情况以及未来即将发生的情况。我们将帮助您确定需求,制定经济可行的解决方案。预先设计、预先测试的系统可简化和加快该过程。我们的产品和服务组合,可帮助您确保 IT 系统提供高效、可靠和灵活的业务。 

点击产品或服务了解更多,或者访问不间断电源和数据中心方案,查看我们为数据中心基础设施提供的所有产品。

伊顿 9PX UPS
伊顿 9PX UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 DX RT UPS
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 模方™多机柜一体化解决方案
伊顿 93PR UPS
伊顿 93PR UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 93E UPS
伊顿 Power Xpert 9395
伊顿 Power Xpert 9395
eaton-power-defense-molded-case-circuit-breaker.jpg
塑壳断路器
afdd-plus-on-position-side-view.jpg
断路器
ATA new.png
自动转换开关
NSP-ea.png
伊顿 NSP 系列高性能防雷和浪涌保护器